News Releases

실리콘랩스, ‘Works With’ 개발자 컨퍼런스에서 IoT의 미래상 제시

IoT 리더로서 매터, 와이선, 아마존 사이드워크, 와이파이 6를 위한 포트폴리오 확장

2022년 9월 14일 –보다 연결된 세상을 위한 지능형, 보안 무선 기술 분야를 선도하는 실리콘랩스(Silicon Labs, 지사장 백운달)는 매터(Matter), 아마존 사이드워크(Amazon Sidewalk), 와이선(Wi-SUN), 와이파이 6(Wi-Fi 6) 등 사물 인터넷(IoT) 기술의 혁신과 트렌드를 발전시켜 나가기 위해 멀티 프로토콜을 지원하고 상호 운용성을 중시하며 강건하고 보안상 안전한 일련의 신제품들을 출시한다고 밝혔다.

실리콘랩스의 연례 Works With 개발자 컨퍼런스 기조 연설에서, 실리콘랩스의 매트 존슨(Matt Johnson) 사장 겸 CEO는 IoT 시대가 오늘에 이르게 된 과정을 비롯하여, 실리콘랩스가 폭넓은 기술과 깊이 있는 전문성, 그리고 IoT 무선 시장에 집중함으로써 순수 IoT 리더로서의 입지를 다지게 된 일들에 대해 자세히 소개했다.

실리콘랩스의 매트 존슨 CEO는 "2025년까지 270억 개의 연결된 IoT 디바이스가 존재할 것으로 추정되는데, 이는 전세계 인구 1인당 약 3 ~ 4대의 장치에 해당하는 수”라고 밝히고 "연결성, 상호 운용성, 전력 효율 및 보안성에 초점을 맞춰 시리즈 2(Series 2) 제품군을 개발하고 로드맵을 수립한 결과, 실리콘랩스는 이 모든 장치들 하나하나에 사용되고 있다"고 말했다.

실리콘랩스의 시리즈 2 제품군은 IoT가 성숙하면 시장에서 단독 솔루션 대신 하드웨어, 소프트웨어, 보안, 도구 및 지원을 결합한 IoT 플랫폼이 요구될 것이라는 전제 하에 개발되었다. 이 예측은 사실로 입증됐고, 실리콘랩스의 IoT 매출은 시리즈 2 제품군의 첫 번째 제품이 선보인 2019년 이후 두 배로 증가했다. 시리즈 2의 성공을 바탕으로, 실리콘랩스는 이번에 4종의 신제품을 출시함으로써 제품군을 더욱 확장했다:

  • 와이파이 기반의 매터(Matter over Wi-Fi), 스레드 기반의 매터(Matter over Thread), 블루투스 저에너지(Bluetooth LE) 커미셔닝, 그리고 지그비(Zigbee) 및 Z-웨이브(Z-Wave)에 대한 매터 브리지 지원을 제공하는 완전한 매터 개발 솔루션. 이들 모두 이번 가을로 예상되는 매터 1.0 표준 공개 전에 발표.
  • 아마존 사이드워크(Amazon Sidewalk)를 위한 완전한 연결을 지원하는 최초의 엔드투엔드 개발 플랫폼. ‘아마존 사이드워크를 위한 실리콘랩스 프로 키트(The Silicon Labs Pro Kit for Amazon Sidewalk)’는 차별화된 보안 기능의 시큐어 볼트(Secure Vault™), 서브-기가헤르츠(GHz) 및 블루투스 저에너지 연결, 그리고 사이드워크 디바이스 제조사와 설계 엔지니어 및 개발자가 출시를 더욱 앞당길 수 있게 해주는 소프트웨어 및 도구를 제공.
  • 와이선(Wi-SUN)을 위한 새로운 플래그십 SoC인 ‘FG25’와 전력 증폭기 ‘EFF01’ 프런트엔드 모듈(FEM). 이 두 제품을 조합하여 사용할 경우, 밀집한 도심 환경에서 데이터 손실 없이 최장 3km (i)의 서브GHz 통달거리를 제공하도록 설계.
  • 실리콘랩스 최초의 와이파이 6(Wi-Fi 6) 및 블루투스 저에너지(Bluetooth LE) SoC 제품군인 ‘SiWx917’. 업계에서 전력 소모가 가장 적고 배터리 수명이 가장 긴 와이파이 6 및 블루투스 저에너지 통합 SoC 제품.

완전한 매터 개발 솔루션, 디바이스 제조사의 매터 1.0 표준 도입 지원

실리콘랩스는 새로운 IoT 시대를 여는 가장 커다란 원동력 중 하나로, 여러 플랫폼과 생태계가 결합할 수 있도록 단일한 애플리케이션 레이어를 제공하는 매터 표준이  포함될 것으로 전망한다. 매터 채택을 가속화하고 그 비전을 실현하기 위해, 실리콘랩스는 이번에 모든 생태계 및 무선 프로토콜에 완벽한 엔드투엔드 매터 개발 키트를 제공하는 하드웨어 및 소프트웨어 매터 솔루션 포트폴리오를 발표했다.

올 초 발표 후 현재 일반 구매가 가능한 이 플랫폼의 핵심 구성요소는 블루투스 및 멀티 프로토콜 동작을 위한 실리콘랩스의 2.4GHz 무선 MG24 SoC이며, 이는 단일 칩 솔루션으로 스레드 기반 매터(Matter over Thread)를 지원한다. MG24는 오픈스레드(OpenThread)로 실내에서 최대 200m의 유효 범위를 제공하는 한편, 동일 칩 상에서 새로운 디바이스의 블루투스 커미셔닝을 지원한다. MG24를 실리콘랩스의 초저전력 RS9116 와이파이 제품과 함께 사용할 경우, 와이파이4 기반 매터(Matter over Wi-Fi 4)를 개발하고 2023년에는 실리콘랩스의 와이파이 6 싱글 칩 매터 SoC로 손쉽게 옮겨갈 수도 있다.

실리콘랩스의 모든 매터 솔루션은 실리콘랩스의 시큐어 볼트(Silicon Labs Secure Vault™)를 통해 업계 최고의 IoT 보안을 제공한다.

매터 보더 라우터(Matter Border Routers)를 위한 유일한 멀티 프로토콜 소프트웨어 개발 플랫폼인 실리콘랩스 유니파이 SDK(Unify SDK)는 매터를 지그비(Zigbee) 및 Z-웨이브(Z-Wave) 같은 다른 IoT 플랫폼에 연결하는 도구를 제공한다. 실리콘랩스 심플리시티 스튜디오(Simplicity Studio)와 GSDK는 개발자가 매터를 무선  장치에 구현하고 이를 원하는 생태계에 원활하게 연결할 수 있도록 하는 단일 개발 환경을 제공한다.

실리콘랩스는 블루투스, 스레드, 와이파이, 지그비 또는 Z-웨이브 등 어떠한 프로토콜이든 관계없이 하드웨어, 소프트웨어, 개발 툴 솔루션을 제공함으로써 개발자가 자신의 제품을 매터 및 모든 주요 스마트 기기 생태계에 연결할 수 있게 해준다. 현재 MG24 매터 지원 SoC, RS9116 와이파이 SoC, 멀티 프로토콜 유니파이 SDK, 심플리시티 스튜디오, 게코(Gecko) SDK는 공급 중이며, 개발자와 설계자는 자신이 선택한 무선 프로토콜 기반으로 매터 지원 제품 설계 작업에 착수할 수 있다.

완전한 매터 개발 키트에 대한 자세한 내용은 블로그 포스트 [IoT 생태계를 간소화하는 실리콘랩스의 새로운 매터 개발 플랫폼(Silicon Labs New Matter Development Platform Simplifies the IoT Ecosystem)]을 참조할 수 있다.

아마존 사이드워크를 위한 업계 최초의 완벽한 무선 개발 솔루션 제공

실리콘랩스는 하드웨어와 소프트웨어를 포함한 완벽한 플랫폼을 제공하는 유일한 IoT 반도체 기업 중 하나이며, IoT 개발을 위한 원스톱 숍 역할을 한다. 실리콘랩스는 엔드투엔드 개발 플랫폼 ‘아마존 사이드워크를 위한 실리콘랩스 프로 키트’를 제공함으로써, 많은 커뮤니티들과 기업들이 일상적으로 사용하는 수백만 대의 IoT 기기들로 강화되는 커뮤니티 네트워크인 아마존 사이드워크(Amazon Sidewalk)와 함께 리더십을 확장하고 있다고 밝혔다.

아마존 사이드워크를 위한 실리콘랩스 프로 키트는 블루투스 저에너지, 서브-GHz FSK 및 CSS를 포함한 모든 사이드워크 프로토콜을 지원하는 저전력, 고성능 무선 하드웨어, 소프트웨어 SDK, 그리고 보안으로 구성된다. 아마존 사이드워크를 위한 실리콘랩스 프로 키트에는 사전 플래시된 소프트웨어 이미지와 AWS 사전 등록이 포함되어 있어 개발자가 아마존 사이드워크 개발 작업에 즉시 착수하여 초기 설정을 위한 시간을 절약할 수 있게 한다. 모든 실리콘랩스 기술의 통합개발환경(IDE)인 심플리시티 스튜디오(Simplicity Studio)는 개발 착수부터 최종 코드 인증까지 전체 아마존 사이드워크 개발 여정을 엔드투엔드 프로세스로 안내하여 개발자의 혁신과 작업 능률을 극대화한다. 실리콘랩스와의 제휴를 통해, 아마존은 개발 콘셉트부터 제품 출시까지 자사의 아마존 사이드워크 생태계 개발을 보다 탄력적으로 확장함으로써 IoT 디바이스 제조사의 시간과 자원을 절약할 수 있게 됐다.

아마존 사이드워크의 총괄 매니저이자 최고기술책임자(CTO)인 타누지 모한(Tanuj Mohan)은 “우리가 아마존 사이드워크에서 구축하고 있는 안전하고 유비쿼터스한 올웨이즈온 커뮤니티 네트워크를 통해 강화된 다양한 기기와 경험을 개발자들이 만들어 나갈 수 있도록 실리콘랩스와 협력하게 되어 대단히 기쁘다”고 밝히고 “아마존 사이드워크를 위한 실리콘랩스의 새로운 프로 키트는 개발 프로세스를 간소화하기 때문에 개발자는 향상된 연결성을 지원하는 사이드워크의 혁신적인 제품을 대규모로 제공할 수 있다"고 말했다.

실리콘랩스는 실리콘랩스 아마존 사이드워크 플랫폼 상에서 실행되는 최초의 가스 경보기 개발을 위해 옥시트(Oxit) 및 뉴 코스모스 USA(New Cosmos USA Inc.)와 협력 중이다. 이 데노바 디텍트(DeNova Detect) 천연 가스 경보기는 가스 누출 경보를 실시간으로 제공할 수 있다. 뉴 코스모스 USA와, 노스캐롤라이나 주에 본사를 둔 IoT 설계 서비스 회사인 옥시트는 이 새로운 경보기를 자신들의 생명 구조용 대규모 포트폴리오에 추가할 예정이다. 아마존 사이드워크를 통해, 이 새로운 경보기는 우수한 신뢰성, 긴 통달거리와 저대역폭의 커버리지, 배터리 수명 연장, 그리고 네트워크 연결 비용 제거라는 이점을 누릴 수 있다. 옥시트의 아마존 사이드워크 IoT 통합 플랫폼과 뉴 코스모스 USA의 새로운 가스 경보 제품 모두 올해의 Works With 개발자 컨퍼런스에서 전시된다.

아마존 사이드워크 디바이스는 누구나 개발할 수 있지만, 아마존 사이드워크 연결은 현재 미국의 최종 소비자와 최종 단말기에서만 가능하다. 아마존 사이드워크를 위한 실리콘랩스 프로 키트는 현재 샘플 제공 중이며, 2023년 하반기부터 일반 공급될 예정이다.

아마존 사이드워크로 개발 작업을 쉽게 시작하는 것에 대한 자세한 내용은 블로그 포스트 [아마존 사이드워크 개발자를 위한 실리콘랩스의 새로운 솔루션(New Solution from Silicon Labs Streamlines the Amazon Sidewalk Developer Journey)]를 참조할 수 있다.

이에 대한 아마존의 관점과 사이드워크의 향상된 연결이 고객과 커뮤니티에 어떠한 혜택을 새롭게 제공하는지에 대한 자세한 내용은 블로그 포스트 [아마존 사이드워크, 연결된 기기들을 위해 새로운 커뮤니티 이점 제공(Amazon Sidewalk unlocks new community benefits for connected devices)]을 참조하면 된다.

새로운 FG25 SoC 및 EFF01 FEM, 실리콘랩스 포트폴리오 중에서 최대 내장 메모리를 갖춘 세계 최고 보안 기능의 장거리 스마트시티 솔루션

도심지 등에서 지능형 연결 디바이스와 관련한 점점 더 늘어나는 요구 사항을 대응하는 데 도움을 주기 위해, 실리콘랩스는 새로운 FG25 SoC와 이를 보완하는 EFF01 RF 전력 증폭기를 발표했다.

와이선(Wi-SUN) 및 그 밖에 다른 고유의 서브-GHz 프로토콜과 같은 저전력 광역 네트워크(LPWAN)를 위한 플래그십 SoC인 FG25 SoC는 강력한 ARM Cortex-M33 프로세서와 실리콘랩스의 SoC 제품들 중에서 가장 큰 내장 메모리를 결합하고 있다. 이 내장 메모리의 대형 풀은 실리콘랩스의 확장 가능한 와이선 FAN 보더 라우터 1.1(Wi-SUN Field Area Network (FAN) Border Router 1.1)과 결합하여 FG25 배치를 수십만 개의 노드로 확장할 수가 있다. 스마트 시티 애플리케이션에 최적인 이 스케일링 기능을 통해 도시 계획 담당자나 관련 엔지니어는 가로등, 카메라, 기상 관측소, 스마트 미터, 유틸리티 전송 시스템 등을 연결하여 도시 서비스 간의 데이터를 공유 및 최적화함으로써 효율을 높이고 비용을 절감하는 한편, 시민들이 공공 서비스를 보다 편리하고 효율적으로 활용할 수 있도록 다양한 방법들을 제공할 수 있다.

FG25 SoC와 함께, EFF01 RF 프런트 엔드 모듈도 출시했다. FG25 SoC의 전력 및 전송 범위를 증폭하도록 설계된 EFF01 FEM은 FG25의 유효 통달거리를 2배로 늘림으로써, 밀집한 도심 환경에서 최소한의 데이터 손실로 최장 3kmi까지 동작할 수 있게 한다. FG25와 EFF01 두 제품 모두 현재 샘플 제공 중이며, 일반 공급은 각각 2022년 4분기와 2023년 2분기에 가능할 전망이다.

FG25와 EFF01이 보다 스마트한 도시 구축에 어떻게 기여하는지에 대한 자세한 내용은 블로그 포스트 [와이선 스마트 시티 애플리케이션에 이상적인 안전한 서브-GHz SoC(Secure Sub-GHz SoC Ideal for Wi-SUN Smart City Applications)]을 참조할 수 있다.

보안이 강화된 초저전력 와이파이 6

딜로이트(Deloitte)의 보고서 “2022 커넥티비티 및 모바일 트렌드 설문조사(2022 Connectivity and Mobile Trends Survey)”에 따르면 평균적인 미국 가구에서는 최대 22대의 커넥티드 디바이스를 보유하고 있는 것으로 조사됐다. 그 수는 더욱 늘어날 것으로 예상된다. 그러나 이러한 고밀도화로 인해 해결해야 할 추가적인 과제들이 발생했으며, 이처럼 까다로운 와이파이 환경에서 사용자가 요구하는 용량, 효율, 커버리지, 성능을 제공하기 위해 와이파이 6가 설계되었다.

이러한 과제들을 해결하기 위해 실리콘랩스는 와이파이 6와 블루투스 저전력 기술을 결합한 새로운 초저전력 보안 SoC 제품인 ‘SiWx917’을 발표했다. 실리콘랩스 포트폴리오 중 최초의 와이파이 6 솔루션인 SiWx917은 매터를 지원하는 단일 칩 솔루션으로서, 통합 애플리케이션 프로세서를 포함하고 있고 업계 선도적인 에너지 효율을 제공하므로, 상시 클라우드 연결이 가능한 배터리 구동 또는 에너지 효율적인 IoT 디바이스에 이상적이다.

밀집도 높은 무선 환경에서 우수한 성능을 지원하기 위한 와이파이 6 지원 능력 외에도 SiWx917은 듀얼 코어 아키텍처, 무선 연결용 쿼드 스레드 ThreadArch® 프로세서, 그리고 사용자 애플리케이션 처리를 위한 ARM Cortex M4F를 제공한다. 또한 내장 SRAM, FLASH, AI/ML 가속기, 향상된 PSA 레벨 2 인증 보안 엔진, 전력 관리 서브시스템까지 7x7 크기의 단일 패키지에 통합했다. SiWx917은 완벽하게 통합된 SoC이며, 탁월한 컴퓨팅 성능, 고속 머신러닝 프로세싱, 동급 최고의 보안, 무선 스택 및 애플리케이션 실행에 충분한 메모리 용량, 그리고 긴 배터리 수명을 위한 초저전류 소모가 특징이다. 이를 통해 사용자는 개발 비용과 디바이스 풋프린트를 줄이고 미래 지향적인 애플리케이션을 개발하며 출시 시간을 단축할 수 있다.

SiWx917은 현재 샘플 제공 중이며 2023년 Q3 초기에 일반에 제공될 것으로 예상된다.

와이파이가 매터 표준에 중요한 이유는 블로그 포스트 [와이파이 6: 와이파이 IoT 기기의 더 높은 밀도 문제 해결(Wi-Fi 6:  Addressing the Greater Density of Wi-Fi IoT Devices)]에 자세히 소개되어 있다.

실리콘랩스의 Works With 개발자 컨퍼런스에 무료 등록하고 뉴스 확인하기

실리콘랩스의 연례 Works With 개발자 컨퍼런스에서는 이러한 다양한 발표와 동향들이 소개된다. 이 컨퍼런스는 보다 영향력 있는 커넥티드 디바이스 개발에 필요한 기술을 구축하기 위한 프리미엄 개발자 컨퍼런스로서, 단일화된 무선 경험을 향한 혁신을 선도하는 다양한 테크 브랜드, 디바이스 제조사, 얼라이언스, 설계 엔지니어, 무선 표준, 그리고 생태계 구성 기업들이 참여한다.

Works With 등록은 무료이며, 세션은 모든 시간대에서 참여할 수 있다. Works With는 75개 이상의 기술 세션과 10개의 실습 워크숍으로 구성되며, ABI 리서치, 아마존, 에지 임펄스(Edge Impulse), 구글(Google), 쿠델스키 IoT(Kudelski IoT), mioty 얼라이언스, MYSPHERA, OMDIA, Oxit, 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric), SensiML, 타이고 에너지(Tigo Energy), 와이선 얼라이언스의 임원진을 포함한 150명 이상의 주제별 전문가들이 참여한다. 자세한 내용은 Works With의 의제를 참조할 수 있으며, 또한 Works With 행사 종료 후에는 온디맨드 행태로 세션을 확인할 수 있다.

실리콘랩스 회사소개

실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB)는 보다 연결된 세상을 위한 보안 및 지능형 무선 기술 분야 선도 기업이다. 실리콘랩스는 통합 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼, 직관적인 개발 도구, 업계 최고의 에코시스템 및 강력한 지원을 통해 첨단 산업, 상업, 가정 및 생활용 애플리케이션 구축을 위한 이상적인 장기 파트너로 자리매김했다. 실리콘랩스는 개발자가 제품 수명 주기 동안 무선 기술과 관련한 복잡한 과제를 쉽게 해결하고, 산업을 변화시키고 경제를 성장시키며 일상을 개선하는 혁신적인 솔루션을 통해 신속한 출시를 이룰 수 있게 한다. silabs.com

실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!
실리콘랩스 본사 PR문의: pr@silabs.com
뉴스: http://news.silabs.com/
블로그: http://blog.silabs.com/
트위터: http://twitter.com/siliconlabs
링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs
페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs

주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.

 


i LoS(line-of-sight) 도심 환경에 대한 자체 시험을 기반으로 함.

(opens in a new window)