News Releases

실리콘랩스, 타이밍 업계 최소형, 초저 지터의 I2C 프로그래머블 크리스털 오실레이터 출시
소형 폼 팩터의 XO/VCXO 신제품, 400G/800G 광학 모듈에서 설계를 간소화하고 업계 최소형 풋프린트에서 임의 주파수 성능 제공

2020년 9월 23일 – 실리콘랩스(Silicon Labs  지사장 백운달)는 낮은 지터와 유연한 주파수의 클럭 합성을 필요로 하는 애플리케이션을 위해 소형 폼팩터에 고성능을 제공하는 크리스털 오실레이터(XO)와 전압 제어 크리스털 오실레이터(VCXO) 신제품군을 출시했다.

Si54x/6x 울트라 시리즈  XO/VCXO는 전 동작 범위에서 정수 및 소수점 주파수에 대해 80펨토초(fs) 정도로 낮은 지터 성능을 제공함으로써 데이터센터 인터커넥트, 광학 전송, 방송용 영상, 그리고 측정 및 계측 같은 까다로운 애플리케이션에서 탁월한 지터 성능을 발휘한다. 신제품은 업계 표준 2.5 x 3.2mm 패키지 풋프린트에서 싱글, 듀얼, 쿼드 및 I2C 프로그래머블 주파수의 옵션을  제공하므로, 서로 다른 주파수의 혼합 사용이 필요한 공간 제한적인 설계에 이상적이다.

광대역 고밀도 라인 카드와 소형 폼 팩터의 광학 모듈에 이상적

더 넓은 네트워크 대역폭 및 더 빠른 데이터 속도에 대한 요구가 점점 더 많아지면서 보다 빠른 속도의 400/600/800 광학/이더넷 포트와 보다 높은 밀도의 라인 카드에 대한 수요가 늘어나고 있다. 400G 전개를 가속화하는 통신사 및 데이터센터 애플리케이션의 경우, 광학 모듈 시장은 더 넓은 대역폭, 더 높은 밀도의 라인 카드로 손쉽게 전환할 수 있도록 CFP 디자인에서 보다 작은 폼 팩터의 QSFP-DD, OSFP 및 CFP2 솔루션으로 옮겨가고 있다. 이러한 애플리케이션들은 시스템 비트 오류율(BER)을 최적화하고 높은 시스템 가용성을 보장하기 위해 낮은 지터 특성과 높은 신뢰성의 타이밍 솔루션을 필요로 한다.

소형 풋프린트에 내구성 높은 수명

Si54x/6x는 소형 풋프린트에 고성능을 요구하는 광학 모듈 및 라인 카드에서 400/600/800G 코히런트 광학 및 56G/112G SerDes  클러킹에 이상적인 솔루션이다. 이들 디바이스는 20년 동안 ±20ppm 이내의 동작을 보장하므로, 제품 수명 주기가 긴 애플리케이션에 이상적이다. 모든 전원 필터링을 디바이스 내부에 포함하고 있어, XO 디바이스 자체의 풋프린트만큼이나 PCB 면적을 차지하는 디스크리트 소자들의 필요성을 없앨 수 있다. 실리콘랩스의 Si54X/6x는 기존 오실레이터와 드롭인 방식으로 호환되며, 2주 이내의 납기로 맞춤형 주파수 제공이 가능하다.

실리콘랩스의 타이밍 제품을 총괄하는 제임스 윌슨(James Wilson) 총괄 매니저는 “데이터센터 사업자와 통신 네트워크 사업자는 라인 단 및 고객 단 애플리케이션용으로 보다 저렴하고 더 작은 폼 팩터의 광학 모듈을 설치하고 있는 추세”라고 밝히고 “필요한 모든 주파수를 생성하기 위해 여러 개의 오실레이터를 사용해야 했던 기존 솔루션들과 달리, Si54x/Si56x는 업계에서 가장 작은 풋프린트에서 어떠한 주파수든 제공할 수 있는 통합 솔루션”이라고 말했다.

고성능 타이밍 솔루션 분야에서 더욱 확장하는 실리콘랩스의 리더십

이번 신제품 출시로 실리콘랩스는 고객의 제품 선택권을 5 x 7mm, 3.2 x 5mm, 2.5 x 3.2mm 패키지의 범용(800fs), 저 지터(300fs), 초저 지터(80fs) 제품군으로 보완함으로써 자사의 업계 선도적인 고성능 XO/VCXO 포트폴리오를 더욱 강화했다.

고객의 오실레이터 선택 및 맞춤화 작업을 간소화하기 위해 실리콘랩스는 간단한 웹 기반 툴을 제공한다:

  • 부품 번호 유틸리티는 설계 엔지니어가 디바이스 명세창에 접속하여 주문가능한 부품 번호를 몇 분 안에 생성할 수 있게 해준다.
  • 오실레이터 위상 잡음 검색 도구는 수천 개의 위상 잡음 측정 결과에 즉시 접근하여 폭 넓은 동작 주파수에 대해 디바이스 위상 잡음과 지터 성능을 쉽게 확인할 수 있도록 한다.
  • 크로스 레퍼런스 검색 유틸리티는 고객이 고성능 오실레이터에 대한 실리콘랩스의 2차 공급원 옵션을 찾을 수 있게 해준다.

제품 공급 및 구매 정보

Si54x/Si56x 울트라 시리즈 오실레이터는 현재 샘플과 양산 제품 모두 공급되고 있다. 디바이스 평가용으로, 실리콘랩스는 Si5xxUC-EVB 통합 평가 보드를 제공한다. 더 많은 정보 확인이나 샘플 및 평가보드 주문은 www.silabs.com/ultra-series 에서 할 수 있다.

실리콘랩스 회사소개

실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB)는 보다 스마트하고 연결된 세상을 위해 선도적인 반도체, 소프트웨어 및 솔루션을 공급한다. 다양한 수상 실적을 자랑하는 실리콘랩스의 기술들은 사물인터넷(IoT), 인터넷 인프라, 산업 자동화, 컨수머 및 자동차 시장의 미래를 만들어 가고 있다. 세계적 수준의 실리콘랩스 엔지니어링 팀은 성능, 에너지 절약, 커넥티비티, 단순성에 초점을 맞춘 제품 개발에 주력하고 있다. silabs.com

실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!

실리콘랩스 본사 PR문의: pr@silabs.com

뉴스: http://news.silabs.com/

블로그: http://blog.silabs.com/

트위터: http://twitter.com/siliconlabs

링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs

페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs

주의: 전망적 발표자료

본 보도자료에는 실리콘랩스의 현재 예상을 바탕으로 한 전망적 발표자료가 포함되어 있다. 이들 전망적 진술은 위험과 불확실성을 내포하고 있다. 여러 중요한 요소들은 예상과 달리 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있다. 이들 전망적 진술에서 실리콘랩스의 재정 결과에 영향을 미치고 실제 결과를 다르게 초래할 수 있는 요소들에 대한 정보는 실리콘랩스가 SEC에 제출한 자료 참조. 실리콘랩스는 새로운 정보, 향후 사건 또는 다른 요인의 결과이든 아니든 간에 전망적 진술에 대한 업데이트 및 수정의 의무를 지지 않는다.

주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Sil

(opens in a new window)