News Releases

실리콘랩스, 매터 표준을 위한 최첨단 SoC 출시
  • 개발자들에게 최고의 성능과 AI/ML 기능을 제공하는 MG26 SoC 양산 공급 개시

2025년 3월 4일 – 보다 연결된 세상을 위한 지능형 및 보안 무선 기술 분야를 선도하는 실리콘랩스(Silicon Labs, 지사장 백운달)는 자사의 MG26 무선 SoC 제품군을 전 세계 실리콘랩스 지사와 유통 파트너를 통해 양산 공급한다고 밝혔다. 업계에서 가장 진보된 고성능 매터(Matter) 및 동시 멀티프로토콜 솔루션인 MG26 SoC는 실리콘랩스의 다른 멀티프로토콜 디바이스보다 2배 더 많은 플래시 메모리와 RAM, 첨단 AI/ML 프로세싱, 동급 최고의 보안을 제공함으로써 개발자가 미래 지향적인 매터 애플리케이션을 설계할 수 있도록 지원한다.

실리콘랩스의 홈/라이프 사업부문을 총괄하는 제이콥 알라매트(Jacob Alamat) 선임 부사장은 “MG26은 배터리로 구동되는 저전력 스마트 홈 애플리케이션을 위한 멀티프로토콜 무선 성능에 있어서 새로운 표준을 제시할 뿐 아니라, IoT 연결의 미래를 위해 매터로 할 수 있는 것들을 새롭게 정의하고 있다”며, “이 디바이스는 점점 더 연결되는 세상에서 개발자가 더 스마트하고 안전하며 강력한 솔루션을 개발할 수 있도록 지원한다”고 말했다.

자사의 맞춤형 부품 제조 서비스(Custom Part Manufacturing Service, CPMS)를 통해 보안을 더욱 강화한 실리콘랩스는 고객이 자체 보유한 매터 디바이스 증명 인증서(device attestation certificate, DAC)로 주문 사항을 맞춤화할 수 있게 해주는 유일한 매터 SoC 디바이스 제조회사이며, 실리콘랩스의 매터 지원 SoC를 사용하면 제품 출시를 간소화하고 가속화하면서 IP 도난 및 위조를 방지할 수 있다.

첨단 IoT 애플리케이션과 매터를 지원하는 MG26 SoC

MG26 SoC는 동시 멀티프로토콜 기능을 지원함으로써 매터의 도입을 크게 확장하며, LED 조명, 스위치, 센서, 잠금 장치와 같은 다양한 스마트 홈 및 빌딩 장치를 매터와 지그비(Zigbee) 네트워크에 동시에 통합할 수 있게 해준다. 이를 통해 사용자는 서로 다른 에코시스템에 걸쳐 더 많은 디바이스를 통합하는 자동화 및 루틴을 창출할 수 있다. 

뿐만 아니라, 임베디드 가속기를 사용하는 MG26의 AI/ML 기능은 예방정비, 이상 징후 감지, 키워드 감지, 비전 및 IoT 전반에 걸친 점점 더 많은 애플리케이션의 핵심적인 작업을 수행하는 데 있어서 이 SoC의 성능을 향상시킨다. MG26 제품군은 다음과 같은 특성들을 제공하여 개발자가 첨단 IoT 애플리케이션을 실행할 수 있는 기기를 구축할 수 있도록 지원한다:

  • ARM® Cortex®-M33 CPU와 무선 및 보안 서브시스템용 전용 코어를 갖춘 멀티코어 형식의 고성능 컴퓨팅은 메인 코어가 사용자 애플리케이션 처리에 주력할 수 있도록 한다.
  • 기존의 MG24 디바이스 제품군에 비해 두 배 더 많은 플래시, RAM 및 GPIO 용량을 제공하여 IoT 기기 제조회사가 성능 향상을 위해 더 크고 정확한 머신 러닝 모델을 활용하는 첨단 엣지 애플리케이션을 개발할 수 있게 해준다. 또한 이 제품은 고해상도 비전과 같은 더 큰 머신 러닝 워크로드를 처리할 수 있다.
  • 임베디드 AI/ML 하드웨어 가속화는 머신 러닝 알고리즘을 CPU에서 실행할 때보다 1/6의 전력으로 최대 8배 더 빠르게 처리할 수 있게 해준다. 실리콘랩스의 새로운 AI/ML 개발자 여정(AI/ML Developer Journey)은 개발자가 이러한 프로세싱 능력을 활용하는 새로운 모델을 쉽게 구축할 수 있게 도와준다.
  • 매터와 관련한 모든 보안 요구 사항을 준수하는 실리콘랩스의 시큐어 볼트(Secure Vault™) 및 ARM 트러스트존(TrustZone)을 통해 동급 최고의 보안 실현.
    • 실리콘랩스의 맞춤형 부품 제조 서비스(CPMS)를 사용하여, MG26 디바이스는 필요에 따라 제조 공정에서 고객의 매터 디바이스 증명 인증서(DAC), 보안 키 및 기타 기능들로 프로그래밍이 가능해, 취약성에 대한 보안 성능을 더욱 강화할 수 있다.
    • 보안 부팅(Secure Boot)과 보안 OTA 펌웨어 업데이트를 통해 악성 소프트웨어의 설치를 방지하고 취약점에 대한 패치를 수행할 수 있다.
  • 동시 멀티프로토콜을 통해 지그비와 스레드를 통한 매터(Matter over Thread)를 동시에 실행할 수 있어, 제품 제조사의 SKU 관리를 간소화하고 최종 사용자의 사용 편의성을 높일 수 있다.
  • 최대 +19.5 dBm의 송신 세기와 업계 선도적인 수신 감도, 그리고 초저 TX, RX 및 슬립 전류 특성을 자랑하는 업계 최고의 RF 성능 대 에너지 효율 비율로, 탁월한 무선 성능과 더욱 늘어난 배터리 수명을 지원하는 IoT 기기를 구현할 수 있게 해준다.

매터 관련 개발 작업에 대한 업계 표준 제시

소비자는 안전하고 상호 운용이 가능하며 사용하기 쉬운 매터 디바이스를 원한다. 2025년에 미국 시장 진출 예정인 오스트리아의 스마트 잠금장치 제조사인 누키(Nuki)는 안정적이고 효율적인 연결성을 달성하기 위해 자사의 최신 스마트 록(Smart Lock) 제품을 위한 매터 파트너로 실리콘랩스를 선택했다. 이 제품은 유럽향 도어뿐만 아니라 미국향 데드볼트와도 호환되는 누키의 첫 번째 전자식 잠금 장치이다. 실리콘랩스의 매터 지원 SoC는 누키의 스마트 잠금 장치가 배터리를 자주 교체할 필요 없이 장시간 작동하고, 매터를 사용하는 다양한 무선 프로토콜을 지원하며, 홈 네트워크에 원활하게 연결될 수 있도록 한다.

누키의 공동 창립자이자 최고 혁신 책임자인 위르겐 팬시(Jürgen Pansy)는 “실리콘랩스의 매터 지원 SoC 덕분에 우리는 여러 통신 프로토콜을 병렬로 지원하는 초소형 배터리 구동 장치를 출시할 수 있게 되었다”며, “수상 경력을 자랑하는 누키의 최신 혁신 제품인 스마트 록은 잠금장치 설계에서 에너지 사용과 차지 면적을 줄여주는 실리콘랩스의 하드웨어를 사용하여 스레드를 통한 매터를 지원하기 때문에, 블루투스 LE 및 와이파이와 같은 추가적인 연결 기술의 통합이 가능하다”고 말했다.

매터 확장을 선도하는 실리콘랩스

2024년 초에 발표된 이후, MG26은 임베디드 컴퓨팅 디자인(Embedded Computing Design) 최우수 제품상, IoT 에볼루션 월드(IoT Evolution World) 2024 올해의 제품상, 아스펜코어(AspenCore) 월드 일렉트로닉스 공로상 등 다수의 상을 수상하며 전 세계적으로 제품의 탁월성을 인정받았다.

매터 에코시스템은 새로운 디바이스 유형, 강화된 보안성, 그리고 업계의 협업에 힘입어 커다란 성장을 이룰 것으로 예상된다. 실리콘랩스는 매터 기술에 대한 선도적인 반도체 코드 기여자로서, 앞으로도 에코시스템 확장에 조력해 나갈 것이다.

실리콘랩스의 혁신적인 기술과 솔루션을 활용하여 최첨단 매터 및 AI/ML 지원 기기를 개발하는 방법에 대한 자세한 내용은 아래 링크에서 확인할 수 있다:

실리콘랩스의 MG26 SoC 구매 정보나 추가 정보는 아래 링크에서 확인할 수 있다:

https://www.silabs.com/wireless/zigbee/efr32mg26-series-2-socs?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mat-022425

실리콘랩스 회사소개

실리콘랩스는 사물 인터넷 무선 연결 분야의 선도 기업이다. 실리콘랩스는 통합 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼, 직관적인 개발 도구, 탁월한 에코시스템 지원을 통해, 첨단 산업, 상업, 가정 및 생활용 애플리케이션을 구축하는 데 이상적인 장기적인 파트너로 자리매김했다. 실리콘랩스는 가장 광범위한 멀티 프로토콜 솔루션을 지원하며 고성능, 저전력, 보안 분야에서 업계를 선도하고 있다. www.silabs.com.

 

실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!

실리콘랩스 본사 PR문의: pr@silabs.com

뉴스: http://news.silabs.com/

블로그: http://blog.silabs.com/

트위터: http://twitter.com/siliconlabs

링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs

페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs

 

주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.

(opens in a new window)